This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:关于低电平范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605797/txs0104e-about-the-low-level-range

部件号:TXS0104E

尊敬的专家:

我对VCCA有疑问。 数据表显示VCCA下限为1.65V。 但是,在我的客户应用程序中,他们发现即使VCCA为1.2V,TXS0104E仍可正常工作。他们的应用程序为VCCB为3.3V,VCCA为1.2V。

他们想知道为什么1.2V仍能工作,以及在这种情况下使用TXS0104E会有什么后果。  

非常感谢您提前回复。

此致,

Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI销售的许多器件将继续在数据表建议的工作电压范围之外工作,但我们不保证它们在数据表规格之外工作。

    至于后果-由于此电压处于部件的绝对最大额定值范围内,因此不会损坏设备,但功能可能会受到影响。 该设备可能运行良好,不会出现任何问题,或者在特定条件下可能不稳定。 一台设备也可能工作正常,而另一台设备可能不工作。 由于我们尚未确定该设备在此范围内的运行特征,因此无法知道可能会发生什么问题。