This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:输入信号高于端口VCC

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605932/sn74avc2t45-input-signal-higher-than-the-port-vcc

部件号:SN74AVC2T45

您好,

客户使用 SN74AVC2T45将1.8V JTAG 信号的电平转换为3.3 V电平,因此具有1.8V (VCCA,始终输入)和3.3V (VCCB,始终输出)。 尽管VCCA为1.8V,但有时VCCA端口上会有3.3V输入信号。

根据数据表,如果这是可接受的方案,则100 % 不清楚。 如果输入信号高于上述输入端口VCC,您是否预计会遇到任何挑战或问题?

谢谢-Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juha,

    此器件的输入电压容差为4.6V,因此这不是问题。

    由于"绝对最大额定值"表列出的值不依赖于最大输入电压(4.6 V)的VCC,因此可以在1.8 V的VCC以上驱动输入,而不会出现任何问题。 如果表中列出了类似'VCC + 0.5 V'的内容,则可能存在问题。