This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:功能表

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605694/sn74lvc2g74-function-table

部件号:SN74LVC2G74

 SN74LVC2G74的功能表不包括/PRE = H,/CLR = H和CLK = H (D可以是X)的状态。  您能否提供此状态的输出(Q和/Q)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表外对此进行了说明:

    当PRECLR处于非活动状态(高)时,数据(D)输入处的数据为… 传输到时钟脉冲正沿的输出。 … 在保持时间间隔之后,可以更改D输入端的数据,而不会影响输出端的电平。