This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:无输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604425/tx517evm-no-output

部件号:TX517EVM

尊敬的TI员工:

按照用户手册,我设置了我们的TX517EVM。 通电后,我尝试在示波器上显示输出1和2 (我们的示波器能够接收200Vpp信号)。 但是,我看不到任何结果。 我相信主板不会产生任何信号。 我还尝试将 TX517EVM输出连接到TX810EVM输入   ,然后将TX810EVM输出连接到我们的示波器。 我仍然无法接收任何信号。

下面是 打开电源后的TX517EVM照片。 请验证指示灯是否正确亮起和熄灭。 如图所示,LED 1,3和7熄灭。 根据手册,LED3/7意味 着FPGA处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎主板工作正常。 我玩了板上的8个按钮,并设法使它发挥作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad,

    感谢您的更新。