This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESPI重驱动器或缓冲器

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605179/espi-redriver-or-buffer

主题中讨论的其它部件:SN74LVC244A

大家好

        TI是否具有ESPI驱动器或缓冲器解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr,

    据我所知,我们没有专门用于ESPI的设备。 ESPI的最大频率似乎是66 MHz,总线使用1.8V电源,最多7个通道。

    SN74LVC244A是一款需要考虑的器件,但我们的产品组合中有许多器件可能适用于此应用。 双向线路可能是一个问题,但是你知道是否有控制信号可以知道它们在任何时间点的工作方向?