This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用更高的驱动电流(IOH)替代SN74LVC244A

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605248/replacement-for-sn74lvc244a-with-higher-drive-current-ioh

主题中讨论的其它部件:SN74LVC244ASN74AUC244

您好,

我们在 设计中将SN74LVC244A用作1.8V缓冲器,用于将JTAG接口连接至Altera FPGA (Arria 10系列),作为 JTAG仿真器-缓冲器- FPGA

通过JTAG接口,我们无法检测FPGA。 稍后我们在缓冲器数据表中观察到,1.8V缓冲器的IOH电平将接近4mA,这是非常低的。

因此,由于FPGA没有足够的电流感应JTAG信号,我们删除了缓冲器,并将缓冲器输入和输出板(意味着隔离缓冲器并直接绕过FPGA的信号)作为JTAG仿真器-FPGA直接短路。 在这种情况下,我们能够通过JTAG检测FPGA。

 

因此,我们正在寻找与  SN74LVC244A相同的引脚输出和脚印缓冲器,具有更高的驱动电流(IOH超过4mA @ VCC=1.8V)。 请建议合适的部件。

此致,

Vijetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijetha,
    其中一个选项是SN74LVC244A的并行通道-每个通道将提供4mA的输出驱动强度。

    另一个选件是SN74AUC244,它在1.8V电压下具有8mA的驱动强度。 我相信这是我们拥有的最强1.8V驱动强度设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。

    SN74AUC244不在现有的占用空间上,我已经有了我的主板。 SN74LVC244ADWR采用SOIC封装,而SN74AUC244采用QFN封装。

    请建议使用具有相同引脚输出和相同封装+封装尺寸的IC,其驱动电流为8mA @ 1.8V。 我想在不改变设计的情况下将其安装在相同的板上。

    此致,
    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有这样的部分。