This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH2.2501万A:SN74VMEH2.2501万ADGGR的电流计算

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603951/sn74vmeh22501a-current-calculation-of-sn74vmeh22501adggr

部件号:SN74VMEH2.2501万A

大家好,

请与我分享如何计算SN74VMEH2.2501万ADGGR的电流消耗。

此致,

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数部件,应用程序报告 CMOS功耗和CPD计算(修订版 b) 将给出答案,但对于此设备,数据表中的图8和9显示了特定频率下的ICC电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys

    图8和9显示了单通道或整个IC的功能。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanna,

    这些数字适用于所有8个通道的收发器在给定频率下工作。

    除了这些数字之外,电气特性表中还有一个标为"I_CCD"的规范,它允许您根据通道数和操作频率计算最大功耗。

    I_CCD *频率*输入=有功功率消耗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有点困惑,

    我将与您分享使用的频率和通道数,请提供1个IC的当前要求。(另附示意图)。

    F -切换频率=100Mhz。

    VCC=VCC= 3.3

    通道数=8+2=10

    我还想知道VME 64X标准信号的最大切换频率是多少。

    此致,

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最坏的情况下,设备将需要76mA (I_CCD *#channels * Freq),但图8中显示的测试数据表明,在100MHz (通常为25C)下,A到B的工作电流将小于30mA。

    数据表的第21页有一个表,描述了VME64x支持的数据速率。 我看到的最大值是20 MHz背板和40 MHz时钟。 此设备通常可支持高达120MHz的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供信息。


    实际上,我们正在为VME64x使用SN74VMEH2.2501万A,因此我可以将最坏情况下的电流要求定为76mA。

    但通常电流消耗也取决于负载电容,为什么不考虑它?原因是什么。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设备在50 pF负载下进行了测试-如数据表第13页的图1所示。 这通常被视为CMOS设备的'重'负载。 大多数应用只能看到~5pF到15pF。