This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:DDR应用程序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604440/sn74gtl2014-ddr-applicaiton

部件号:SN74GTL2014

您好,

      SN74GTL2014能否用于英特尔处理器级转换应用之间的DDR2/3/4?  谢谢你。

       与 其它电平移位芯片相比,SN74GTL2014的主要应用是什么?  

巴西

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    由于该器件的低电压操作,因此在英特尔处理器设计中非常常用。 它们通常在处理器和外部子处理器(例如以3.3V运行的BMS和CPLD)之间传输错误信号,例如灾难性错误信号和散热指示灯。

    您能否详细说明您要转换多少位以及转换的速度/电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Maier:

    因此,根据我的理解,该设备不适合英特尔处理器和DDR之间的级别转换,对吧? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于速度和信道要求。 我的假设是您不应该在RAM和处理器之间使用转换器-它们应该在相同的电压下工作。