This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与非门,具有极低的Rsdon

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603929/nand-gate-with-very-low-rsdon

大家好,

我正在寻找输出FET具有非常低RDSon的NAND栅极:

我不确定是否可以访问此信息,但如果可以,您能否推荐一个部件?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jared:

    您可以从数据表中的VOL和电流确定最坏情况RDSon,但问题的根源是什么?
    设备是否需要获取特定电流? 在特定负载下是否需要满足特定的VOL?

    此外,设备是否需要开放排水? 还是推拉输出? 这将影响我们拥有的NAND门选件的数量。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jared:

    不幸的是,我们没有一个较低的RDSon漏极开路NAND门,它可以像CD4000设备一样承受高电压。

    最佳,
    Michael