This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:SN74LVT245B /动态功耗电容

Guru**** 2551650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604247/sn74lvt245b-sn74lvt245b-dynamic-power-dissipation-capacitance

部件号:SN74LVT245B
主题中讨论的其它部件: SN74LVC245A

您好,

现在我正在研究如何计算逻辑设备的功耗。 我在逻辑论坛中查看了常见问题,并查看了应用手册 SCAA035B。 然后我研究 了动态功耗电容需要知道才能计算功耗CPD。 那么,您能否解释如何了解每个逻辑设备的CPD? 现在我想知道 SN74LVT245B的CPD。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi San,

    CMOS功耗的同一应用说明列出了在实验室中完成的CPD计算。
    可通过计算国际商会的数字及以下列方法计算持续专业进修的数字来推断:
    CPD = icc /(Vcc*freq)- Cceff。
    数据表中没有列出的CPD测试条件以及CPD编号,但是,是指其他类似逻辑器件(如SN74LVC245A)的测试条件。