This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT00Q-Q1:电流消耗

Guru**** 2543090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT00Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604194/sn74ahct00q-q1-current-consumption

部件号:SN74AHCT00Q-Q1

你(们)好

我们的客户正在请求 有关SN74AHCT00Q-Q1的电流消耗(最小值,典型值,最大值)的数据。

你有吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于静态电流消耗,数据表中指定的最大值为10uA。 对于此规格,最小值将为0uA,典型值将约为100nA至1uA,并且可能更小。

    对于动态功耗,可以根据数据表中的CPD计算。 有关如何计算动态功耗的信息,请参阅我们的常见问题解答: e2e.ti.com/.../3539.04 -电源-散热

    最佳,
    Michael