This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:建议使用电源

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604211/sn74lvc244a-power-supply-recommendations

部件号:SN74LVC244A

'每个VCC端子都应具有良好的旁路电容器,以防止电源干扰。

对于具有单电源的设备,建议使用0.1 μF Ω 电容器。

如果有多个VCC端子,则建议为每个电源端子使用0.01 μF Ω 或0.022 μF Ω 电容器。'

(SN74LVC244A数据表(SCAS414AB)/第11页)

问:什么是"每个VCC终端", 什么是"多个VCC终端"?

   SN74LVC244A只有一个VCC,所以我不知道确切的含义是什么。

   我有 四个SN74LVC244A器件,并连接了相同的电压源- VCC处的3.3V电压。

    建议的电容器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是所有TI标准逻辑器件数据表中的标准陈述。  我们的某些设备具有2,4甚至更多Vcc和接地引脚,因此建议所有这些设备都使用旁路电容器。  对于具有单个Vcc的设备,例如SN74LVC244A,一个旁路电容器就足够了。

    您可能会发现此应用报告非常有趣: 高速环境中的旁路电容器