This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:图6和图7 (-40C至125C)

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603737/sn74lvc244a-figure6-and-figure7-with--40c-to-125c

部件号:SN74LVC244A

大家好

您是否介意询问 SN74LVC244

<问题>
关于图6 (VOH与IOH)和图7 (VOL与IOL), 这些图显示  了25C情况下的典型特征。
您是否具有 -40C至125C的典型特性?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们很抱歉催促您,但您能回复我们吗?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    我们没有现成的数据。
    您是否需要此数据?
    收集这些数据需要一些时间,因为我必须订购样品,并找到时间在实验室中对其进行温度过高测试。

    这是否可以? 您是否需要在特定时间提供此数据?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    感谢您的回复!
    好的,我们找到了您的弯路。
    我们会相信没有 可靠 的数据。

    此致,

    松本博塔