This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:SN74AHC1G04

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603980/sn74ahc1g04-sn74ahc1g04

部件号:SN74AHC1G04
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1GU04

我尝试在 振荡器电路中使用逆变器而不是比较器。  如今,我们使用Max9140比较器,但其输入保护电路以负面方式影响振荡器性能,从而产生影响
其振幅和共振频率。  只要 其输入级不包括类似的二极管保护电路,LVC14 (小逻辑)似乎就可以代替它工作。  我需要输入阻抗在百万欧姆范围内的东西。  

 

您能否描述这些设备的输入阶段?  AHC,AUP和LVC设备是否相同?  下面是我尝试执行的一个示例…。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    根据我的经验,使用逆变器制造振荡器的最简单方法是使用施密特触发器逆变器和反馈,并将RC电路用于延迟元件。  滞后功能可实现非常简单的振荡器电路。

    如果您对这种设计有着一定的意图,我相信您正在寻找无缓冲逆变器。  我们提供了多种类型的产品,但我建议使用 SN74LVC1GU04,它具有非常宽的工作电压范围(1.65V至5.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  为什么无缓冲反相器更适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告 “在振荡器电路中使用CMOS非缓冲反向器”可能会帮助您解决问题。