This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH3.2245万:启动期间SN74LVTH3.2245万输出

Guru**** 2544580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603927/sn74lvth32245-sn74lvth32245-output-during-startup

部件号:SN74LVTH3.2245万

您好,支持团队,
我的客户使用SN74LVTH3.2245万收发器。
在他们的设计中,他们没有外部上拉/下拉输入,收发器始终处于活动状态(输出:A -> B)。
启动期间输出的默认状态是什么?
在启动过程中,如果输入端没有信号,输出将是高还是低?

提前感谢您的帮助。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pol:
    输入端的总线保持电路基本上是一个锁扣,具有未知的启动条件。 系统必须将输入驱动到有效状态,输出状态才会被识别。