This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:使用USB接口连接器(J6)配置波形输出

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602317/tx517evm-configure-wave-output-using-usb-interface-connector-j6

部件号:TX517EVM

尊敬的TI朋友:

我可以看到 TX517EVM上的USB接口连接器(J6)。 我想知道此USB接口的功能是什么。 另外,是否可以通过此USB连接配置主板? 如果是,您是否有任何软件或教程说明如何执行此操作?

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待您的反馈。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有任何(官方支持的)软件可用,则将在网页上列出。

    J6连接到FT245RL,然后再连接到FPGA。 看起来这确实是一种配置机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    USB连接器仅用于内部评估。 没有通过USB配置主板的软件或教程。
    请使用EVM上的按钮进行评估,如用户指南中所述。

    此致,
    奥卢