This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:电源引脚(VDD,VEE,HV0,LV0,VAA, 等)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM, TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602348/tx517evm-minimum-required-current-for-power-supply-pins-vdd-vee-hv0-lv0-vaa-etc

部件号:TX517EVM
主题中讨论的其他部件: TX517

尊敬的TI系列:

我们正在使用TX517EVM。 我想知道每个电源针脚所需的最小电流是多少。 具体来说,引脚 VAA, LV0和 HV0。 这些引脚分别需要2.5 V,1.9 V和1.9 V。 我们想为这三个引脚提供大约1毫安电流,但是我们不确定此电流是否足以运行电路板。

如果您不确定,近似值也对我们有效。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于你们中可能需要此问题答案的人。 这些VAA,LV0和HV0引脚都连接到U20 (TX517)。 如果您阅读此芯片(TX517)的手册,您可以看到每个引脚所需的最小电流。 它位于 www.ti.com/.../tx517.pdf的第9页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad,

    我只想感谢您帮助其他可能有相同初始问题的人。 我也感谢您在找到答案后关闭帖子。