This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:在将+5V和接地连接到P2后Z1 (齐纳二极管)变得非常热

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603718/tx517evm-z1-zener-diode-becomes-extremely-hot-after-connecting-5v-and-ground-to-p2

部件号:TX517EVM

尊敬的TI员工:

我们最近购买了TX517EVM。 按照用户手册,我们已将+5V和接地连接到TX517EVM。 以下图像来自用户手册。 但是,通电后,Z1 (齐纳二极管)变得非常热。 此外,我看不到任何指示灯亮起。 为避免对主板造成任何可能的损坏,我立即断开了电源。 我使用另一个电源进行了检查,但是,我仍然得到相同的结果。 Z1变得非常热。 我希望您确认手册中提到的+5V和接地连接是否正确。 我开始认为手册中提到的+5V实际上是接地,而手册中提到的接地实际上是+5V。

请验证此情况并告知我们结果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的检查是正确的。 令人惊讶的是,手册是错误的,这可能会永久损坏主板。 我还注意到TI已向我们提供了TX517EVM C版。网站上最新的用户手册是B版。也许这就是我们看到手册和主板之间存在这些差异的原因。
    请上载修订版C手册吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad,

    感谢您提请我们注意此事。 我们将对此进行调查并作出必要的更正。