This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G34:SN74AUP2G34

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603711/sn74aup2g34-sn74aup2g34

部件号:SN74AUP2G34

您好,先生

我对 SN74AUP2G34内部架构有疑问。

我是否可以在   SN74AUP2G34获得如下的内部体系结构(与其他逻辑系列类似)?  

因为我在数据表中看不到它。 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:

    简短回答:SN74AUP2G34在输入和输出的负极上有钳位二极管,但正极上没有二极管。

    更多详细信息:

    我们器件的输入和输出钳位二极管结构隐藏在“绝对最大额定值”表中--您只需知道如何解读它。

    此处的重要参数是IIK和IOK (输入和输出钳电流)。

    请注意,在上表中,仅为VI <0定义IIK。 这意味着在输入的负极侧有一个钳位二极管,而不是正极侧。

    此外,IOK仅为VO < 0定义,表示输出上也只有负极钳位二极管。

    如果这些值未在数据表中列出,则下一个指标将是输入和输出电压范围VI和VO。 在这里,您可以看到VI被列为-4.6V到0.5。 负值-0.5V表示负极钳位二极管(二极管接通电压~0.5V)。 正值4.5V与VCC无关,VCC表示没有正钳位二极管(如果有正钳位二极管,则该值可能为VCC + 0.5V)。

    输出电压_也是如此,但高或低状态_中的输出电压范围除外。 处于高或低状态的输出电压范围通常表示由于PMOS在推挽式CMOS输出中处于活动状态,输出不应驱动在VCC + 0.5V以上。