This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电流消耗计算

Guru**** 2532420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603766/txb0108-current-consumption-calculation

部件号:TXB0108

尊敬的团队:

请告诉我如何计算 TXB0108PWR的当前消耗信息。

此致,

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 常见问题解答和应用报告CMOS功耗和CPD计算(SCAA035)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clemens:

    请问,在上述连接的链接中,方程式9中的CLN是什么?如果我将它连接到负载(FPGA),那么负载(FPGA)的输入电容就对了。

    此外,如果是转换器,我应该为eq 9中的VCC考虑哪种电压,是VCCA还是VCCB。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,CLN第n个输出的负载电容。

    将VCC2系数移到求和中(如公式8中),然后您可以使用两个不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克莱门斯

    然后,根据eq8,VCCA i应包括在PT中,而VCCB应替换为PL (如果a是输入,b是输出),正确还是任何其他术语。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,使用所切换信号的VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clemens:

    感谢您提供信息,

    这是一个双向转换器,然后我应该如何考虑,例如,它是一个(A到B /BTO A)的最大值。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于信号的实际方向。