This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G00:我能否上拉输出

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603553/sn74auc1g00-can-i-pull-up-the-output

部件号:SN74AUC1G00

如果将输出电压提升到1.8V,是否会出现任何问题? (即使它不是开放式排污装置)

VCC为1.05V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大额定值表的脚注2允许更高的电压,只要您不超过输出钳电流额定值。 因此,上拉电阻必须较大,以限制从1.8 V电源到Vcc的电流小于50 mA。

    推荐工作条件表中规定输出电压不得高于Vcc。 因此,虽然设备不会损坏,但可能无法正常工作。 实际上,只要Vcc电源能够吸收电流,它就能工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会考虑在设备的输出端放置一个阻塞二极管? 您可以(实质上)通过防止部件获取电流(仅允许下沉电流,如漏极开路设备),将设备转变为漏极开路部件。 肖特基二极管将增加最小的延迟和压降。

    正如Clemens所指出的,这是不正确的。  我以前在没有钳位二极管的设备上做过这件事,但它不适用于这件事-我应该再仔细考虑一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否考虑在设备的输出端放置一个阻塞二极管? … 仅允许吸入电流[/QUOT]

    但问题在于将电流从较高的电压吸入VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我想了更多,这是一个愚蠢的想法。 谢谢克莱门斯。

    将二极管置于Vcc可能会执行此操作-防止电流回流到供油轨。