This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT1.6244万B:关于SN74LVT1.6244万的输入

Guru**** 2584765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603150/sn74lvt16244b-about-the-input-of-sn74lvt16244

部件号:SN74LVT1.6244万B
主题中讨论的其它部件:SN74LVTH1.6244万A

尊敬的支持团队:

SN74LVT1.6244万输入端是否有任何上拉或下拉电路? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,
    SN74LVT1.6244万 (B)没有任何内部上拉或下拉电阻器。

    我们确实有SN74LVTH1.6244万A,它在输入上包含总线保持电路,以避免浮动输入,但我不知道有一个具有下拉电阻器的类似器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier,

    感谢您的回复!

    客户在以下情况下使用芯片, 3个芯片A,B,C与公共GND位于不同的板上,并共享不同的电源。  

    他们想知道以下情况是否会破坏芯片。 从绝对评级来看,我认为不会, 对吗?  太棒了!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设最坏的情况,如果244 (A)将线路驱动至3.6V,244 (B)将线路驱动至0V,则电流吸入244 (B)将为:3.6 /200 = 18mA。

    "绝对最大额定值"表列出了处于低状态的任何通道的最大输入为128mA,因此18mA不是问题。

    我可以问他们为什么要进行此设置吗? 总线争用通常是一个坏主意-即使部件A和B不会断开,244 (C)将有一个未知且可能振荡的输入(实际上,由于总线争用期间输入处的强制Vcc/2电压,很可能振荡)。 由于Vcc/2输入,它还可能产生过大的电流消耗。