This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G02:DSF封装

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602909/sn74aup1g02-dsf-package

部件号:SN74AUP1G02

DSF封装用于0.3 螺距。在d/s时,其指示为0.35 螺距

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Eli,

    您在哪里看到它是0.3 mm pitch? 如果您在 此处查看数据表和我们的设备包列表,DSF包(第页的最后一项)将作为0.35 mm pitch列出。  

    此致,

    尼克

    如果这回答了您的问题,请点击下面的绿色"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,
    该图像来自哪个文档? 数据表中的间距是正确的-数据表末尾的机械图纸是软件包的正式图纸。 此图似乎来自一些可能是打字错误的营销材料。