This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603046/sn74lvc125a-q1-absolute-maximum-ratings-of-input-voltage

部件号:SN74LVC125A-Q1

您好,

当1.2 kΩ 关闭时,是否可以在Vcc下将VI升至8V?
根据数据表,如果观察到输入/输出电流额定值,输入和输出负电压额定值可能会超过。

如果电流即使在正电压下也受到限制,是否可以超过额定电压?
这种情况下的当前值是多少?


此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "在1.2 kΩ 时至8 Ω"是什么意思? 这些值之一是否应为电压? (但8 V或1.2 kV均无效。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对不起,从VI引脚上拉电压为8V,1.2kohm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8 V / 1.2 kΩ ≈6.7 mA。 但是,数据表仅允许输入电压超过VI。

    LVC具有 过压容限输入,通过省略输入到VCC的ESD保护二极管来实现。 因此,当您施加较高的电压时,没有电流流动,输入引脚可以看到整个电压。

    AHC设计师指南说了这一点

    必须避免输入电压大于7 V,以防止损坏输入级的栅氧化物。 这种损坏不一定是永久性的,但会对电路的预期使用寿命产生不利影响。 AHC器件的 Å 氧化物厚度仅为200 μ m。 7 V的输入电压相当于350 kV/cm的栅氧化物场强。 虽然预计氧化物的分解仅在输入电压高于10 V时发生,但在场强大于350 kV/cm时,电子会越来越多地进入栅氧化物,从而影响晶体管的特性并导致故障。