大家好,我们在设计中使用TXB0104 IC,采用RGY封装,用于UART信号电压转换。 在我们的设计中,我们看到 B侧的电压 不适合于其中一个信号请参见下图,我指出的问题是在引脚13上观察到的信号
PIN2 (黄色)和引脚13 (蓝色)的波形如下所示:-
我有以下问题
1.如果您在针脚13处看到波形,即使在针脚2处的输入端信号为零伏时,它也不是零伏。 正如TXB0104的数据表中所建议的那样,我们 在B侧或A侧都没有任何上拉或下拉。 引脚2一侧的信号驱动器是推拉式的。为什么引脚13一侧的电平不正确?
2.我们保留了浮动插针5和10的位置,但不建议这样做。 但我认为这不是造成上述第1点所述的不正确电平的问题,因为不管怎样,TXB0104的每一侧都有一个较弱的驱动器,一旦一端锁定到高或低电平,另一侧就应该继续驾驶。 不是吗?
3.我们还将IC下面的裸露GND垫连接到我们的电路板数字GND (此转换器的输入和输出端通用)-即我们所看到的不正确级别背后的问题(如第1点所示)
在我们的设计中,我们确保转换器的OE引脚 在加电时驱动低电平,并且只有在需要时,在数据传输过程中驱动高电平。
此致
jitender