This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:常闭引脚

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602838/sn74ahc1g04-nc-pin

部件号:SN74AHC1G04

大家好

您是否介意询问SN74AHC1G04?

<问题1>
1引脚(NC)未连接到任何内部引脚,右?


哪一项是NC引脚的最佳处理方式?
-接地(是否有助于散热?)
-连接至10kohm (VDD)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matsumoto-san:

    正确-引脚1 (NC)未连接到内部的任何引脚(该引脚没有连接线)

    由于没有电气连接,因此无需使用10千欧电阻器进行连接。

    建议将衬垫焊接下来以获得机械强度,将其连接到接地平面将有助于散热-尽管大多数逻辑设备不需要任何额外的散热装置。 即使在最大负载下,它们消耗的功率通常也非常小。