This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:两批SN74LVTH244A具有不同的性能

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601562/sn74lvth244a-two-batches-sn74lvth244a-have-different-performance

部件号:SN74LVTH244A

大家好,

我 的客户现在是SN74LVTH244A。 输入是MCU的I/O,不带上拉或下拉电阻器。 当使用第一批 SN74LVTH244A时,输出认为它的电压较低,并在输出处显示低电压。 当使用第二个批处理设备测试时,输出具有高输出和低输出。 第一批标记为47AG3P1X4,第二批标记为72KG4CNL6。

在我看来,输入电阻过高,这是正常现象。请帮我仔细检查一下吗?  

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCU在引脚处驱动的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    电压为3.3V。 我们要检查默认条件。 谢谢。

    巴西
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    如果您正在查找SN74LVTH244A总线保持闩锁的电源状态,恐怕没有。  每个输入引脚上都有一个较弱的闩锁,由于闩锁的工作方式,因此无法知道它将从哪种状态开始。

    我知道有两种方法可以强制启动。  一种是将外部电容器从输入添加到接地。  虽然这很可能奏效,但也会使线路更难行驶,因此我更愿意选择第二个选项。

    第二个选项是在输入端放置一个大的上拉或下拉电阻器(≥100kΩ)。