This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86-Q1:用于测试的比赛条件

Guru**** 2823255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602284/sn74lvc1g86-q1-race-conditions-used-for-testing

部件号:SN74LVC1G86-Q1

我浏览过此产品的数据表,但没有看到任何关于两个输入到XOR的距离在时间上有多近的转换,以避免出现竞争状况。 我要查找的内容是否有热门搜索词?

我有兴趣进行时间测量,在这种情况下,方波沿两个不同路径发送。 每个路径的末端将连接到XOR。 我希望在XOR的输出中看到一些由于时间偏移而产生的脉冲。 如果我知道XOR的阈值,我可以定性地判断路径之间信号的时间偏差是否大于或小于该阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    没有关于"比赛条件"本身的规格,但据我了解,您正在寻找的是,输出将输出一个脉冲宽度,该脉冲宽度相当于两个输入到XOR门之间的偏差。

    在这种情况下,它将严重依赖于输出的上升和下降时间。 我们不指定上升和下降时间,因为它在很大程度上取决于负载条件(电阻和电容)。
    根据数据表中的tpd,设备的输出稍后将反应几纳秒,但两个输入将具有相同的tpd。
    例如,如果输入相差1微秒,则输出肯定会产生一个实心脉冲,但如果您尝试看到一个数字或甚至10毫秒的偏移,则可能会出现一些问题。 设备将在偏移过程中尝试上升,但可能无法达到完整的VCC输出,您可能会在输出处看到小的小故障,尤其是在输出电容较高时。

    希望这有助于回答您的问题。

    最佳,
    Michael