This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:SN74GTL1655应用

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602223/sn74gtl1655-sn74gtl1655-application

部件号:SN74GTL1655

大家好,

我的客户使用我们的SN74GTL1655DGGR,原理图如下所示。 他们使用两个信号,发现信号不会从A侧传输到B侧。 它们测试2A3和2A8,均为3.3V高电平,但2B3和2B8均为低电平。 他们已经测试过Vref,电压为0.818V,因此应该是正确的。

1.您能帮您评论一下这个问题吗?

2. B侧输出是否与外部电路设计相关? 现在,Vref的电源打开时间晚于VCC1/2/3/4。

3.您能否帮助我了解什么是VTT引脚?

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南方,

    B端口是开放的漏极通道,需要上拉电阻器才能工作。 请参阅数据表逻辑图。在设计中,VPU的2B侧是否有上拉电阻,我在原理图中看不到它们?
    B to A是否正常工作,没有问题,其他2B信道又如何?