This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:关于Cext引脚

Guru**** 2528550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/602088/sn74lv123a-about-cext-pin

部件号:SN74LV123A

大家好,  

我对SN74LV123A的Cext引脚有疑问。

根据 SCLS393O版本,Cext连接到GND,
但从SCLS393P之后的新版本开始,Cext未连接到GND。

此设计是否有任何更改?

哪种连接是正确的?
将Cext连接到GND是否有问题?

SCLS393O版本

SCLS393Q版本和更高版本:

数据表: SCLS393O版本

e2e.ti.com/.../SCLS393O.pdf

数据表: SCLS393P版本

e2e.ti.com/.../SCLS393P.pdf

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Toshi:

    设备的设计没有变化。
    此设备的Cext引脚实际上已在内部连接到接地。
    在新的数据表中,GND被删除,因为它是无关的,它仅施加了一个不必要的附加连接,但是,如果您将此引脚直接连接到接地,则不会在您的设计中造成任何问题。

    最佳,
    Michael