This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:电压转换后未达到全摆动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601016/txb0102-full-swing-is-not-attained-after-voltage-translation

部件号:TXB0102
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G34

您好,

我们正在使用电压转换器TXB0102DCUR将3.3V的信号转换为5V,数据速率为115kbps,如下图所示。

我们观察到3.3V数据信号的全摆幅,但在输出端,我们得到1.6V到5V的信号摆幅。 根据数据表,它应该是VOL = 0.4V,VOH = 5V。

信号DISP_UART_TX和DISP_UART_RX均直接发送至微控制器。

您能帮我们解决这个问题吗?

此致,

Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    音量指定用于极低电流;TXB具有弱输出,允许其他器件过速驱动它们。 是否有任何上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复。 是的,我们已经尝试了对DISP_UART_TX和DISP_UART_RX线路使用62K欧姆的上拉和下拉电阻。 但我们没有发现任何变化。
    此致,
    Aditya Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aditya,

    输出电压低1.6V绝对是一个问题。 如Clemens所述,TXB的驱动力非常弱,不能承受大负荷。 输入将与输出隔离,因为这是与TXS设备不同的活动缓冲区。
    是否可以断开与TXB连接的负载并直接测量输出以查看音量是否降低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!

    是,在没有负载的情况下实现全摆动。 但是,即使负载已连接,您能否帮助我们解决问题?

    此致,

    Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过减少负载。 (该数据表 µA电流为20 μ A (即,kΩ 250 μ A)时的容积,建议电容负载大于70 pF。)

    您仍然没有告诉我们负载是多少。 通常,您可以在TXB和实际负载之间添加缓冲区(例如SN74LVC1G34/125)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    负载为微型控制器部件号MKE14F512VLL16。

    此致,
    Aditya Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CMOS输入不会有大负载。 TXB和J9之间的迹线有多长? J9之后会发生什么? 是否有任何其他组件(例如过压保护)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从TXB到J9的轨迹是487.6 mil (12.3.8504万 mm),从那里,一根导线用于另一个板到连接器,从该连接器到微控制器的轨迹长度为770 mil (19.558 mm)。 除了控制器附近的10K上拉电阻器外,没有其他组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相当长的一条路。 是否确定其寄生电容小于70 pF?

    无论如何,问题是上拉电阻器。 (您可能在第一次被询问时就提到了。) 如上所述,它必须大于250 kΩ,或者您必须添加缓冲器门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    谢谢,它现在正在工作。

    此致,
    Aditya Teja