This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774

Guru**** 2562620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601855/sn74avc4t774-sn74avc4t774

部件号:SN74AVC4T774

对于此电平转换器,我将A1和A2作为输入; A3和A4作为输出。

当VCCA和VCCB的电源稳定时,我会将OE降低。  因此 ,A3和A4输出已启用,B1和B2输出已启用,正确吗?

如果设备一直保持打开状态,在VCCA和VCCB稳定后,OE的输入只会被拉低一次?  正确吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    是的,该设备通过数据表第9.4 节中的功能表工作。 如果OE为高电阻,则所有输出均为高阻抗。
    如果OE针脚低,DIR针脚将选择数据的流动方向。 从A到B或从B到A

    我确实理解表1中数据的潜在混淆,但方向针将确定设备内从A到B或从B到A的数据流。

    希望这有助于回答您的问题。
    最佳,
    Michael