This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF系列的最小电流/最大上拉电阻器

Guru**** 2983920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601746/lsf0204-minimum-current-of-lsf-series-maximum-pull-up-resister

部件号:LSF0204

大家好。

我有一个关于LSF系列的问题。

根据数据表,"外部驱动器必须能够在两侧提供汇电流"

数据表的示例为3mA,10mA,15mA。

但我的外部驱动器设备的最大吸入电流为1.6 mA

根据数据表,我必须选择0.8mA的上拉电阻器。

我认为0.8mA是3mA~15mA范围内的低值。

我想知道LSF系列的最小电流或最大上拉电阻器。

我可以使用LSF系列设计0.8mA或0.1 mA?

这对信号的速度有何影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JaeKyung,
    此设备没有最小电流,但您需要考虑速度。

    输出上升边缘由输出上形成的RC电路控制,当其达到高阻抗时。 例如,如果输出具有较大的电容负载(50pF的电容),并且选择了0.8mA电流的电阻器,则电阻值为(3.3V):R = 3.3 / 0.0008 =4125欧姆。

    给定这两个值,您可以使用tr =4*TAU =4*R*C =825ns来确定输出的充电时间。 通常,我希望上升时间小于或等于总脉冲宽度的1/3,因此我们可以获得全脉冲宽度,如下所示:tw =3*825ns =2.475us,这意味着(在本例中)最大数据速率大约为800 kbps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这对我很有帮助。