This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ls14:未达到所需的输出电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601358/sn74ls14-desired-output-voltage-not-achieved

部件号:SN74LS14
主题中讨论的其它部件:SN74LVC14A

您好,

我在尝试使用SN74LS14N制作方波振荡器时遇到了问题。

从技术文档中,它显示输出电压(VOH)为3.4V。

但是,当使用Vcc作为5V时,我只得到约2V的输出电压。

是否有人遇到同样的问题?

谢谢!

PeiChen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该VOH值是为0.4 mA的电流指定的。

    您的电路中有多少电流(您对此保密)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PeiChen您好!

    是的,输出电压将取决于负载电流,因此它将随着负载电流的增加而下降。

    您可能还需要考虑使用具有有限辍学率的较新逻辑系列。 例如SN74LVC14A。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你们两位!
    我将尝试使用附加电阻器测量输出电压,并查看其是否工作。
    如果我发现其他问题,我会再次寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乐于助人!

    最佳,
    Michael