This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:开机时的输出状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601602/sn74lvc1g373-output-state-at-power-on

部件号:SN74LVC1G373

SN74LVC1G373开机时的输出状态是什么?

我从D LOW (低档)和LE LOW (低档)的初始条件开始。  

我想保证在启动时输出Q会很低,但数据表没有说明它是低,高还是在开机时处于某个随机状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christopher:

    我们不保证开机时的输出状态,开机时的输出状态可能是高或低。
    最好让LE START HIGH (LE启动高)设置启动时的输出,然后将LE引脚拉低,直到您想要再次更改它。

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Michael