This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:故障取决于上升时钟信号

Guru**** 2532570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601526/sn74hc165-malfunction-depending-on-rise-time-clock-signal

部件号:SN74HC165

您好,

  SN74HC165PW在 Vcc=5V的情况下出现故障,1kHz的时钟信号和Vcc的50 % 上升时间约为80µs。

Vcc的Rise Time to 50 % 约为9µs μ m,工作正常。

 是否对上升时间有任何要求,或者您是否看到了另一个根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    允许的输入上升时间在数据表的6.3 部分中指定。 3.2万 ns/V的速度有点慢。

    如果无法更改时钟源,请添加施密特触发器缓冲区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    数据表的推荐工作条件表中列出了输入计时要求规范。  如果Vcc为5V,则每伏电压不应超过500ns (即50 % Vcc为2.5us,完全上升时间为5us)。

    CMOS输入对慢速边缘非常敏感,可能会产生内部振荡,过大电流和不稳定行为。  我们有一份关于此主题的应用报告,阅读内容非常有趣: