This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:传播延迟范围

Guru**** 2815435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601290/sn74lvc1g125-propagation-delay-range

部件号:SN74LVC1G125
数据表提供了温度下的传播延迟  
(即) +3.3V VCC,-40 <Ta < 85 C,TPD (0.6 - 3.7) ns
我想知道在室温(25 C)和VCC=+3.3V下,不同芯片批次的传播延迟(tpd)范围是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Devon:

    典型的TPD将接近最小值和最大值的中点。
    我可以在工作台上测量几台设备的传播延迟,以获得25C和3.3V的典型值,但我们不会共享批次数据。
    通常,我们不建议为典型值进行设计,因为这不是一种稳健的设计。 如果系统依赖于典型的操作值,并且无法承受最坏的情况,则设计的某些部分将会失败。

    最佳,
    Michael