This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:发现主板设计中存在潜在错误

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599685/tx517evm-found-a-potential-bug-in-the-board-desgin

部件号:TX517EVM

尊敬的TI系列:

在TX517EVM -> J1接头上,我发现下面显示的标记指示器可能是错误的。 如您所知,我们通常在管座上使用点指示器来指示针脚1。 但是,此板上的点指示器放在插针2旁边。 这可能是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    我们将对此进行调查,并在下周与您再次进行探讨。 感谢您的反馈

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    请改用P1标题。

    此致,
    奥卢