This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:UART传输上的输出不一致

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/601046/txb0106-inconsistent-output-on-uart-transmission

部件号:TXB0106

尊敬的E2E社区:

我的客户在我们的TXB0106上遇到不一致的输出信号。

VCCA=2至3V (2节AA电池)

SPI来自 µP Ω

UART来自推拉输出

VCCB = 3V

SPI连接到闪存

UART连接到推拉

SPI传输工作正常。

在针脚6-A5 (BUF_TX)上应用方形信号时,UART (每次)在针脚11-B5 (con_TX)上出现以下行为

有关信息,开机顺序为:

  • Vcca
  • OE = 0
  • Vccb.
  • 等待100毫秒
  • OE = 1.
  • 等待100毫秒
  • 应用UART信号

使用的示意图:

您是否对如何诊断此问题有任何意见?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TISL,

    是否每次只在单个信道上发生这种情况,而在其它信道上却看不到这种情况? B5上的负载是多少? 是否可以对A5上的输入信号进行示波器拍摄? 这是低占空比信号吗?
    由于这是低速的,TXB应该能够处理此问题。 OneShot似乎被触发,导致其振荡。 这可能是由于输入信号的边缘速率较慢造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好!

    感谢您的快速回答!
    至于上升边缘,大约需要13纳秒。

    在进一步测试后,似乎输出上没有任何内容,使用更好的探针(3pF),我们可以获得预期的(正确的)结果。 但是,只要我们使用11pF探头等其他任何工具,我们就会获得您在原始帖子中看到的内容。

    TD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TD,
    非常有趣的观察结果,并提供了一些线索,表明它正受到输出电容负载的影响。
    请参阅TXB0106数据表中的8.3 6,了解它可以在其中运行的最大负载。