This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC112A触发器功能异常

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600979/sn74lvc112a-togger-function-abnormally

尊敬的团队:

 如果JK设置为高,则只能 在凝块下降边缘进行切换。

但SN74LVC112也在凝块上升边缘切换。

是否混淆 了SN74LVC112切换功能?

如下所示为电路/设置和测量的波形(红线表示预期波形)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    首先,如果引脚10,11,12,13, 和14个未使用,您应将这些导线接地以避免浮动输入(这会导致不稳定行为和过大电流消耗)

    接下来,您能否拍摄示波器快照,同时显示引脚1,4,5和15?