This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:在295kHz时工作噪音很大@Ω

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600004/lm567c-operating-very-noisy-at-295khz

部件号:LM567C

我们正在使用LM567CM/NOPB音频解码器。 我在工作台上实施了295kHz的精细工作,但在应用中,输出极嘈杂。 我们已成功地将此芯片用于40-75kHz的低频率。 它应该能够锁定高达500kHz的频率。  

我附上了一张正在发生的事情的图片。 输出TD应锁定在VGA信号上,尤其是在1ms -~1.4ms期间,但它不是。 我已经尝试过电容器的多种配置,但没有任何运气。 所有的应用说明都适用于低于50kHz范围的频率(我已经找到了所有这些)。 为了使R1保持在1-10k范围内,我必须将C1-C3降低到低于典型值-我在低nF范围内工作。  

 在较高频率下工作时,是否需要考虑任何事项?

我们注意到,在高频下,确保您能够在电源上断开,而我确实做到了。  

除此之外,我无法找到任何表示高频应用设计注意事项的信息。

如果您有任何有用的信息,请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehdi:

    工作台和系统中的外部组件是否相同?
    您是否有机会分享一个原理图,以便我们快速了解零部件值?
    我认为您使用某种真实音频信号(多个频率)进行测试对吗? 您是否已尝试使用系统上的设备的单频率组件发送信号?
    引脚1处的电容器是否至少是引脚2处电容器值的两倍?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器