This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:SN74LVC1G123脉冲周期

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600395/sn74lv123a-sn74lvc1g123-pulse-period

部件号:SN74LV123A
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G123

对于我们的功率管理应用,我们需要可调脉冲宽度的可再触发单稳态多谐振荡器

脉冲宽度应在几秒到5分钟之间调整

它应在负边缘上触发

 SN74LVC1G123 是否是我的应用程序的正确部件。

如果是,我应该使用的值是"文本/文本"

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出脉冲宽度将由以下公式确定:

    时间(以秒为单位)= K * R * C

    为了使其可调节,您需要制作一个电路使R或C可调节,或者两者都可调节。

    K通常在0.8 周围,因此使用该值,我可以分别快速给出R*C值3秒和5分钟:

    3秒:R*C = 0.8 = 3.75
    5分钟=300秒:R*C 0.8 =375

    您可以选择多个值来使其发挥作用,但如果可能,我建议将rext保持在1 Mohm以下,因此,让我们将其作为起点:

    R = 1兆欧,持续5分钟,C = 375/R = 375/100万 = 375 UF (这是电容的巨大值)

    **作为一个附带说明,我从未见过有人用如此大的电容尝试这种方法。 我建议添加一个51欧姆电阻器与电容器串联,以限制SN74LVC1G123的电流,从而保护内部放电电路免受损坏。

    假设这适用于375 UF电容器,您可以计算该电容器所需的电阻,以获得3秒脉冲:

    3S = 0.8 * R * 375uF --> R = 3/(0.8 * 0.0.0375万)= 10千欧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何其他解决方案足以满足我对脉冲宽度达5分钟的可再触发单振多振荡器的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有可再触发的MMV的工作方式都是一样的--解决方案也是一样的。