This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于SD原型的TXS0206或TXS0108E

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600825/txs0206-or-txs0108e-for-sd-prototype

主题中讨论的其他部件:TXS0108ETXS0206Hi

我尝试使用原型主板测试SD卡,因此无法使用TXS0206的BGA封装。 TXS0108E是否仍足以在我们的SD卡应用中将1.8V转换为3.3V?

谢谢!
John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    您能告诉我们有关您的系统的更多信息吗? SD卡的工作速度是多少? 转换器的预期负载是多少(1.8V和3.3V两端)。 任何信息都将有所帮助。