This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:VT+和VT-规格

Guru**** 2544490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600734/sn74hc14-vt-and-vt--spec

部件号:SN74HC14

您好,先生:

很抱歉打扰你。

因为我们的功率是5V,但数据表规格只有2/VC/6 4.5

我们需要确认

1. 什么是5V VT+(最大和最小)和VT-(最大和最小)

2.如何检查 VT+- VT-规格? 因为Vt+ MIN和Vt- max都有盖

3.我们的设计如下,大约12kHz。 I/O是5V/10k = 5mA,因此vol,VOH是5.2mA,而不 是IO-20uA,对吗??

  1. IO是直接以我5V /10K= 5mA,所以VOL VOH要以5.2mA不能用20uA设计 对吗IO-M Ω?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    您可以通过线性插值确定中间数据表值。

    5V时,

    VT+(最小)= 1.73V

    VT+(最大)= 3.5

    VT-(最小)= 1

    VT-(最大)= 2.7

    要测量VT和VT+,您可以使用慢速三角形波驱动设备的输入,然后在示波器上同时监控输入和输出。  您需要驱动足够慢的三角形波,以使传播延迟不会对您的读取造成问题。  此器件在最坏情况下传播延迟为31ns (5V)。

    所示电路的最差电流输出为~0.5mA。  假设VOH保持在或高于4.975V (我使用线性插值来查找0.5mA驱动时的输出电压降[VOV 4.5 - 4.475V = 0.025V],然后将相同的压降应用到您的Vcc 5V -> VOH (5V,0.5mA)= 5V - 0.025V = 4.975V)