This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:以Hi-z为单位的最大输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600237/sn74lvc1g125-maximum-voltage-on-output-in-hi-z

部件号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他部件: CD4.0109万B

我的应用:我使用 SN74LVC1G125将数字输出从3.6 转换为5V,当另一个IC需要驱动线路时,我将输出置于Hi-z模式。  

问题是另一个IC驱动线路的电压高达12V,这可能会损坏  SN74LVC1G125输出。

问:您建议我使用哪条线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasper:
    如果没有看到您的电路,很难给出建议,但我假设转换电压节点不需要来自SN74LVC1G125的大量电流(即5V设备的输入为高阻抗)。

    正确的是12V将损坏SN74LVC1G125的输出。 我建议将一个二极管从输出添加到Vcc (最好是肖特基), 在二极管之后和12V节点之前有一个串联电流限制电阻器(该值将取决于您希望通过二极管分流的电流大小-我可能建议将510欧姆作为起始值)。

    当电阻器的另一侧施加12V电压时,此电路将SN74LVC1G125的输出钳制为~Vcc + 0.3V,这将导致~13mA流过电阻器和二极管进入5V电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    感谢您的建议。 当某些电流流入Vcc时,实际会发生什么情况? 此电流可以有多大?

    我想到了5V6齐纳接地(VCC=5V),这不是更好吗?

    我还想到了一个可断开SN74LVC1G125的模拟开关。 你怎么看?

    另一种想法是,分压器仅在输出端可能有12伏电压时连接到GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    请原谅我的不良作品(我在家里的电脑上回答),但您可以看到我在这里推荐的二极管和电阻器的位置:

    电流将流入电源,而不是SN74LVC1G125 -我无法告诉您会导致什么问题,因为我不知道您系统的结构。  某些电源对此没有问题,而其他电源则会出现任何反向电流故障。

    Zener二极管的想法也同样有效-您仍然需要R1,但二极管将从输出到接地,而不是从输出到Vcc。

    可以处理12伏电压的模拟开关也能正常工作-但我认为这会增加复杂性,而这并不是真正需要的。

    我不确定您对分压器的理解是什么-也许您可以添加一个原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,  

    您对串联电阻器和VCC二极管的描述和图画非常清楚! 谢谢。  

    附件中是我的原理图中的一页。 它基本上是连接到传感器的MCU。 实际上,传感器可能有不同的接口,我们可以通过软件进行控制。 传感器可提供3.6V,5V或12V电源。 传感器可使用3.6V或5V的数字接口与MCU通信。 该传感器还可以向MCU提供一个高达12伏的模拟输出。 此外,传感器还可以使用4-20mA接口与MCU通信。  

    没有原理图,保护 SN74LVC1G125 免受来自模拟传感器的12伏电压影响的最佳方法是什么?

    感谢您的帮助

    谢谢

    e2e.ti.com/.../SensorConnect.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这里最好的解决方案是使用CD4.0109万B --这是一个支持多达4个通道的双电源转换器。 遗憾的是,我们没有单通道版本,但我仍然认为这是适合您情况的最节能转换方法(它可以处理高达20V的电压)。

    下一个最好的解决方案是使用肖特基或齐纳二极管解决方案(我认为肖特基通常更便宜,所以我可能会选择这种方法)。

    您在原理图中显示的解决方案将正常工作-只要在施加12伏电压时Q13启用分压器,LVC设备上的电压将永远不会超过额定最大值。