This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT1.6244万B:上拉电阻器和总线保持

Guru**** 2545580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600041/sn74lvt16244b-pull-up-resister-and-bus-hold

部件号:SN74LVT1.6244万B
主题中讨论的其它部件: SN74LVTH1.6244万A

你(们)好

对于SN74LVT1.6244万b,输入应使用哪个上拉值? 当使用10kohm上拉时,输出电压低。 但当使用2千欧调强时,输出为高电阻。 如何计算该值?

此外,SN74LVT1.6244万B还应具有总线保持功能。 是否有介绍此功能详细信息的文档? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是SN74LVT1.6244万B还是SN74LVTH1.6244万A? 只有后者具有总线保持输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    SN74LVT1.6244万B不具备'总线保持'功能,但SN74VLTH1.6244万A具有该功能。

    您能告诉我更多有关此电路的信息吗? 输入_仅_是否连接到SN74LVT1.6244万B? 您可能是指LVTH版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好
    感谢您的回复! 我已向客户确认。 部件号为SN74LVTH1.6244万ADGG。 所以它是LVTH版本。 关于SN74LVTH1.6244万A的任何保压总线描述以及应使用什么上拉电阻器?
    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以避免这种情况,我们建议不要将上拉或下拉电阻器与总线保持设备配合使用。 如果您必须使用一个,则可以使用它们,因为它们可以提供足够的电流来过驱动总线保持闩锁(>~500ua)。

    6.6k电阻器将使您以500ua的功率获得3.3V电源-因此任何小于此值的电阻器都可以正常工作。