This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC32:日期代码信息

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/599932/sn74hc32-date-code-info

部件号:SN74HC32

您好,

此日期代码的故障率很高,但无法找到任何相关信息。  有人能告诉我这些代码是什么意思吗?  

2CCX1TX E4

2CCXKRK E4

FA发现债券在芯片内发行,但为什么只会是这些日期代码?  在同一主板上使用2CC的其它芯片没有出现故障。  我们是一家小公司,这已经开始影响我们的客户关系。

谢谢

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,
    我已经通知了相应的应用程序专家-他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这些代码为我们提供了有关设备来自哪一批次的信息。 这些是批次跟踪代码编号,供我们参考。
    如果您认为您发现设备的故障率较高,我建议您与当地销售团队或分销团队合作,提交设备以进行故障分析。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    部件为FA,发现污染和腐蚀损坏的粘合剂。  

    我们有8个芯片出现故障,它们具有相同的两个日期代码。  主板上没有其它芯片出现故障。  缺陷发生在多个装配体和多个装配日期。

    我受到ETM和我们的客户的压力,需要回答这些问题。  每一个芯片故障都是微波放大器故障和对公司的黑色标记。

    • 此缺陷的广泛程度如何?
    • 我们还能期待多少次失败?
    • TI在使用这些代码5 % 50 % 时遇到了什么故障率?
    • 当设备通过ETM循环进行重置/升级时,我们应该召回现场或进行检查。

    如果我是TI,我会对为什么只有这两个代码出现故障非常感兴趣。  可能是发现了缺陷并已执行纠正措施。  

    谢谢

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aaron,
    FA是由TI完成还是由贵公司完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    在FA上做得非常好。 非常详细,包括断裂键的光谱分析。 结论是检查我们的流程。 我们正在进行更改,但没有说明为什么只有这两个代码受到影响。

    谢谢
    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以在星期一与质量团队核实,看看他们是否有任何进一步的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emyrs,您好!

    非常感谢。  如有必要,我可以转发FA。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron,

    我与我们的质量团队进行了交谈,他们说,您最好的做法是联系FA报告的编写者-他们知道您的特定案例所发生的一切,他们一定会作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    感谢你的帮助。
    亚伦