This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:负载电流与电源电流和未使用的输出

Guru**** 2545570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600053/sn74avc32t245-load-current-v-s-supply-current-and-the-unused-output

部件号:SN74AVC32T245

您好,

我正在使用所有32个通道将1.8V逻辑信号转换为3.3V信号。  根据(第8页和表6.5)数据表,SN74AVC32T245的最大电源电流要求为90微安。
但我需要在每个通道(从通道1到通道32)的输出上有2毫安。

Q1.那么,这些附加负载电流将从何处获得? 我们是否需要将供电电流容量增加到64.09毫安( 90微安+2*32*2毫安)?
   还是从每个通道的输入中获取负载电流? 这样我们就可以将电源电流容量限制为 90微安培!

问题2. 是否可以浮动未使用的输出,同时将相应的未使用输入保持在GND或VCC处?

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该"电源电流"规范适用于设备自身所需的功能。 您从输出中获得的任何电流也会流经VCC/GND。 (CMOS输入始终具有高阻抗。)

    未使用的输出应保持未连接状态。 输出通常不会浮动,因为它们是主动驱动的高或低(三态输出可能浮动,但这是预期的,并且无害)。