This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:使用带推挽输出的TCA9800?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, SN74LVC1G34, SN74LVC3G34, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/618003/tca9800-using-tca9800-with-push-pull-outputs

部件号:TCA9800
本线程中讨论的其他部件: SN74LVC1G34SN74LVC3G34SN74LVC2G34

你(们)好  

我想知道是否可以将TCA9800与"推拉"输出并联使用,以提供"附加"电流来为电容负载充电。

我有一个SIM卡接口,其上的电容负载过大。 我原本打算使用TCA9800 (B侧)为提供额外的电流

双向漏极开路输入/输出,如前面的“POST”中所述。  由于可能存在浮动引脚问题,我需要在TCA9800 B侧添加大型下拉电阻器。

我知道下拉列表的值需要确保不超过Iext-I和Iext-o (需要50K的顺序)

SIM卡信号可能为1.8V或3V电平。  

我在SIM卡接口的RST和CLK推拉输出线路(从调制解调器到SIM卡)上遇到类似的电容负载问题。 所以我再一次想我是否可以使用TCA9800来提供额外的电流来为这些电容负载充电。

也许TI有更好的解决方案来实现这一点。 我需要以200pF的速度驱动电容负载。 输入信号(来自调制解调器卡接口)可以是1.8V或3V电平。 调制解调器和SIM卡之间有一个协商阶段,该阶段确定信号水平。 我需要满足1我们的上升和下降时间。  

如果您没有任何疑问,请告诉我。

FINBARR长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Finbarr,

    听起来您需要一个专为推拉设计的缓冲器。  我们有很多缓冲区可以做到这一点,我会将此帖子推送到合适的论坛。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="fhoude"]

    您好Finbarr,

    听起来您需要一个专为推拉设计的缓冲器。  我们有很多缓冲区可以做到这一点,我会将此帖子推送到合适的论坛。

    Francis Houde

    [/引述]

    您好,Francis

    这是好的,但该解决方案需要在1.8V和3V电源电压下工作。

    FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Finbarr,
    我以为我错过了翻译组。 我希望这不会太晚。 抱歉。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    使用逻辑缓冲器时,1 us上升时间应该相当容易实现。

    如果负载为200 pF,则上升时间只是RC的函数,其中R是驱动程序的r_on。使用4*RC作为上升时间,我可以快速计算出需要1.25 kohm r_on。

    但是,这会变得更复杂一点。 大多数逻辑器件的输出电阻接近25欧姆,因此现在您必须注意过流情况。 使用3.3V电源时,缓冲器将驱动高达~132 mA (3.3V/25ohm)...这是任何一个缓冲器都能处理的。 通过在330欧姆的输出上添加一个串行电阻器,可以轻松修复此问题,从而将输出电流降至非常容易管理的10 mA (最大值),并将您的上升时间保持在定义的限制范围内。

    您需要多少个渠道? SN74LVC1G34 (单缓冲器)可在1.65V至5.5V范围内工作。 还有双路和三路型号,分别为SN74LVC2G34和SN74LVC3G34。

    如果还有其他要求,请告诉我。 从帖子中,听起来可能有双向通信-在这种情况下,我们可能需要考虑其他选项。