This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:使用CD4046B的频率合成器

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, CD4002B, CD4013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/620975/cd4046b-frequency-synthesizer-using-cd4046b

部件号:CD4046B
主题中讨论的其他部件: CD4.0106万BCD4013BCD4002B

您好,

我想用CD4046B设计频率合成器。 我参考了CD4046数据表,其中提供了关于使用CD4046开发频率合成器的说明,但有些部分不清楚。 我不知道从哪里可以获得这些d和SR的人字拖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    您是否可以发布屏幕截图,显示您感到困惑的部分,或者根据数据表文本给我提供特定的页码/引用,以便我找到令人困惑的引用?

    我猜您指的是此处标识的外部时钟部门:

    该分割块指的是外部触发器或计数器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Emrys

    我已经将可疑的部件包围起来,我应该用IC作为翻转和和门,请给我一个IC的参考,因为我是一个完全初学者的合成器。 我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,
    D-flip的引脚11应连接到VCO的输出(CD4046B的引脚4)。
    D触发器是CD4013B,逻辑可以使用CD4002B (4输入或门)和CD4.0106万B (十六进制逆变器)创建。

    我不知道为什么逻辑图是用NAND门绘制的。 您可以用NOR门替换NAND,它简化了电路(因为反向输入完全消除)。 这会将所需的反相器数量从11个降至4个。 这意味着电路可以通过7个芯片实现(3个CD4018A,1个CD4013B,1个CD4002B,1个CD4.0106万B,1个CD4046B)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    非常感谢您参考IC。 继续进行设计非常有帮助。

    在原理图完成后,我试图模拟Proteus上的设计当我尝试运行原理图时,我没有在Proteus中可用的虚拟示波器上获得任何波形。通过使用谷歌,我知道要启动内部VCO I 需要将5号引脚(即禁止引脚)连接到接地,如果我错了,请纠正我。 将引脚NO %接地后,我只会在VCO输出上得到1 KHz的方波。 请帮助我模拟设计,以便我能够继续实际实施项目。

    我也可以在TI的WEBENCH设计器上模拟此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,
    抑制引脚(引脚5)需要被驱动为低电平,以启用VCO和源随动件(解调器输出引脚10 -如果未使用,需要使用10kohm电阻器端接)。 此信息位于数据表第1页的'VCO'部分。

    我不熟悉Proteus,因此我不确定您使用的CD4046B型号。 我担心CD4046B是一个非常旧的器件,它不是TI最初设计的(我们从Harris Semiconductor收购了此器件)。 由于年代和流程的原因,我们没有用于它的仿真模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好 ,

     非常感谢您的回复和宝贵的时间,我会在收到好的结果后再联系您。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我期待看到您的结果:)